结果:找到"HID 鼠标 键盘 串口 转接",相关内容1000条
  • 基于CH9329快速开发一个USBHID虚拟键盘鼠标
  • CH9329USB虚拟键盘鼠标本文章参考FlexLua官网,基于FlexLua脱离复杂单片机C开发正逐渐成为一种快速高效的IoT硬件开发方式。让小白即使不懂单片机开发也可很容易用FlexLua零门槛开发各种IoT硬件。一、介绍CH9329芯片可以通过USB口模拟成鼠标和键盘来控制电脑(包括Win,Mac,Androiod),这样我们就可以在不用开发PC软件的情况下通过一个简单的硬件来实现对各种电脑的自动化控制,甚至通过接上4G模块来实现远程控制本地电脑的目的。材料清单:•CH9329模块二、相关库函数介绍--配置CH9329开始工作LIB_CH9329Config()--将鼠标光标移至屏幕的...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: USB,低代码 发帖人:FlexLua 发帖时间:2024-05-10 13:54:00
  • 找大神做一个键盘pcb
  • 设计一款支持蓝牙和可以在线改键的键盘pcb。求一个会键盘pcb设计的大神,或者对此感兴趣愿意研究的大神,价格好说。邮箱baozhicheng28@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:唔西迪西 发帖时间:2022-11-29 21:19:00
  • FT232RLFTDIUSB转串口芯片SSOP28可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式
  • 基本功能FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数FT232RL,采用SSOP封装方式。基本功能:FT232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。基本参数:FT232RLFT232FTDI原装USB转串口芯片232SSOP28https://detail.1688.com/offer/99600559.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2JXSrnzFT232RL,采用SSOP封装方式。工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FT232RL USB 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:17:00
  • 串口转USBHID键盘鼠标方案
  • 方案概述本方案的实现基于串口转标准USBHID设备芯片CH9328/CH9329,芯片根据不同的工作模式,可以在计算机上被识别为标准的USB键盘、鼠标设备。芯片无需编程,可以在用户端轻松实现模拟键盘鼠标动作。芯片接收符合其数据格式的串口数据,并自动将其转换为键盘与鼠标数据上传给计算机。CH9328只具备单一模拟键盘的功能,CH9329可以看作是CH9328的升级版,可以单芯片实现模拟键盘+相对鼠标+绝对鼠标的功能,且可根据实际需要进行模式切换。功能特点支持5V和3.3V模式,内置晶振;默认9600bps,支持各种常用波特率,且可通过工具修改;多种芯片工作模式与串口通信模式,应用灵活;支持普通...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: CH9328 CH9329 USB USB 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:12:00
  • 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
  • 概述CH9329是一款串口转标准USBHID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。下图为其一般应用框图。特点支持12Mbps全速USB传输,兼容USBV2.0,内置晶振;默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;支持5V电源电压和3.3V电源电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: HID 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-04-30 14:21:00
  • USB转串口芯片CH340增加SOP8封装,迎合小尺寸应用
  • CH340系列芯片从2005年发布十多年来已经拥有CH340C、CH340G、CH340E、CH340B、CH340T、CH340S等众多型号,现在又增加了SOP8封装的CH340N,非常适合小尺寸产品应用。CH340/CH341系列产品作为USB转串口时使用同一个驱动程序:CH341SER.EXECH340/CH341系列产品作为USB转串口时支持windows,linux,安卓,macos等主流操作系统。(官方网站可搜索下载应用资料和驱动)CH340系列支持Windows/Linux/Android/MACOS等系统,驱动如下:Windows系统驱动官方下载:http://wch.cn/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH340 USB PL2303 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-04 14:09:00
  • USB键鼠延长方案
  • 概述键盘鼠标紧随着电脑诞生而出现,是最常见的电脑外设,目前市场上使用最多就是USB接口的键盘鼠标,然而受USB协议的限制,线长只有几米,键盘鼠标延长方案分为上位机端和下位机端(需成对使用),两端通过串口实现USB键鼠信号的远程传输,解决了长度限制这一问题。CH9350方案为单芯片键鼠延长方案,可提供两种USB键鼠延长方式。第一种是RS485串口直连方式延长,这种延长方式上位机端和下位机端之间的最大距离可达到300米;第二种方式是将上位机端和下位机端的串口信号和音视频信号一起整合再延长。CH9350方案可以在视频延长方案的基础上很方便的加入USB键鼠延长功能,无需客户开发。应用领域应用于工业控...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH9350L 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 16:07:00
  • CP2102转串口芯片简介
  • 目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: cp2102 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-28 17:40:00
  • 哪里有优雅实用的键帽?
  • 工业仪表上一般都是需要按键的,常用的如上下左右,取消,确认共6个键。常用的圆键帽,太硬了,手感也不好。薄膜按键的寿命有限,容易破;硅胶按键还得开模。谁能推荐一下好的键帽,或者成品按键模块?
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 按 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2017-09-04 12:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: